This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:数据一致性问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302643/am2732-data-consistency-problem

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR2243、

我的平台是 AM2732 + 2*AWR2243级联。  

接收数据。  我首先使用串行端口在 DSS 中打印过程数据、然后将 IPC 信号发送到 MSS。

在 MSS 接收到该信号后、我定义了一个指向相同 DSS 地址的指针 并将其打印出来。

DSS 和 MSS 的两个值印不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为这听起来更像是一个与 SDK 相关的问题。 我要看看我是否能找到能帮助我们的人。  

    您是否从其中一个 AM273x MCU SDK 示例开始?

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 DSS 上的 CPU 来处理数据? 如果是、则在启用高速缓存的情况下、这可能也与高速缓存有关。 在将 IPC 发送到 MSS 之前、请进行高速缓存写回。

    此致、

    安库尔