This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何启用 divsclk snd 配置

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309281/tm4c1294ncpdt-how-to-enable-divsclk-snd-configure

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

 我是 Tiva C 的新手,我正在尝试启用 DIVSCLK。

  我了解到、 我需要来自 TIvaware 的驱动程序来配置 GPIO 以启用 DIVSCLK

MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);

GPIOPinConfigure (GPIO_PQ4_DIVSCLK);
GPIODIRModeSet (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_DIR_MODE_HW);
GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_strength_2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD);
SysCtlClockOutConfig (SYSCTL_CLKOUT_EN | SYSCTL_CLKOUT_SYSCLK、10);

在此输出引脚中,没有响应引脚 PQ4。

如何配置并提供参考代码

谢谢。此致、

阿拉文德有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为您的代码没有问题。 但是、如果您使用 LaunchPad、则 PQ4引脚会连接到 TPS 以进行过流中断。 如果您要将 PQ4用于 DIVSCLK、请遵循以下文章中的建议。 如果您自己的定制板不使用 PQ4执行其他功能、则该板应作为 DIVSCLK 工作。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/345762/tiva-c-series-tm4c1294-connected-launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       感谢您提供的有效信息... !

    您已经向 Thread 提供了有关调试问题的完整详细信息。 但我的双关是不同的主题。

    如何启用 divsclk 和配置

    请提供正确的参考...!

    谢谢。此致、

    阿拉文德有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何启用 divsclk 和配置

    请提供正确的参考...!

    [/报价]

    我已经说过您的代码是正确的。 这就是我写的内容。  用户指南中还有一个示例。  

    我不知道还能提供什么。 您试过吗? 您使用什么电路板? 定制还是 LaunchPad? 如果是 LaunchPad、您需要考虑将 PQ4用作稳压器的 OC 输入。