This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:SYSOSC 精度、容差较低的 ROSC

Guru**** 2557360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309032/mspm0l1306-sysosc-accuracy-with-lower-tolerance-rosc

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我的一位客户想知道是否有办法在给定的 ROSC 容差下计算总体系统振荡器精度? 有电子表格还是某种计算器? 我看到 TRM 中有一个表、但假设容差为0.1%的电阻器。

要获得+/- 2%的精度、所需的最小容差是多少?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我认为 TRM 的以下部分为计算 SYSOSC 精度的示例:

    2.3.1.2.3.1外部电阻模式下的 SYSOSC FCL (ROSC)

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAL

    这需要花费大量的精力来理解和完成。

    我使用这些步骤创建了一个 Excel 计算器。 如果大家有任何问题、请告诉我、但可能我们需要一个工具来解决该问题、而不仅仅是获取 TRM 中的说明。

    e2e.ti.com/.../MSPM0L_5F00_sysosc_5F00_rosc_5F00_calc.xlsx

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    作为您在此处上传的计算器、自动 SYSOSC 精度计算非常出色。

    相关建议:"电阻容差%"不能手动修改、只能选择三个选项、我认为这需要优化。

    我会将该主题和您的建议转发给 MSP 工具团队、我相信他们会 仔细考虑是否将该功能集成到工具中。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sal、

    是的、您可以通过向右下角的 RTOL 部分添加额外的电阻容差、但是这对客户来说只是很快的事情、很脏、所以可以随时根据需要进行调整

    穆南