This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:MPU6050

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104, MSPM0C1104, BQ76952, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306224/lp-mspm0c1104-mpu6050

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104BQ76952MSPM0L1306

您好、先生、我想 用 MPU6050 (I2C 协议)来传达 LP-MSPM0C1104、我是否尝试找到了相同的示例代码? 或者与此相关、但我通过解决方案探索中提供的示例代码无法了解 I2C 库的工作情况。

您能帮助吗?

此致、

阿尔琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    当然可以。  您将在以下位置找到 LP-MSPM0C1104的 i2c 示例: MSPM0SDK

    下载并安装 SDK 后、您将在自己的 PC 上找到这些示例:

    C:\ti\mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\lp_MSPM0C1104\driverlib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,对不起晚回放。

    我只需从 I2C 的 LP_MSPM0C1104\driverlib 导入示例代码并进行与目标地址相同的更改、但无法  通过它接收和传输数据。

    您能否发送器件 MPU6050、EEPROM 或 OLED 的工作示例代码(或者、如果您有任何与从器件相关的工作代码)、我只想验证 I2C 协议、 以便在 我的生产中使用该微控制器后、

    2)我发现以下与 BQ76952和 MSPM0L1306 I2C 通信相关的文档,我的问题是我可以  使用下面中的函数(这意味着 我有  MSPM0C1104   ,你有 BQ76952和 MSPM0L1306 I2C 的示例代码, 那么我可以用 MSPM0C1104 代替  具有相同 BQ76952和功能的 MSPM0L1306吗?或者会产生任何问题吗?

    https://www.ti.com/lit/an/slaaeb3/slaaeb3.pdf?ts = 1704449302433&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    3) 3)您能否说明 MSPM0-L1和 MSPM0-C1之间有何差异?

    谢谢。此 

    致、 Arjun,