This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309161/am2634-am2634

器件型号:AM2634

在刷写代码并按复位按钮之后、从外部闪存进行引导的时间间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ROM 代码在热复位或冷复位后执行、然后启动 SBL、再从外部闪存执行应用(如果设置了 QSPI 引导模式)。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将帮助您了解 Sitara MCU+器件中的引导流程- dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在前面已经提到过、但问题是、在复位后、代码未加载到我的 Launchpad 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 am263x Launchpad 中、按下复位按钮后、代码无法启动。 如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已通过 UART 引导模式或开发引导模式刷写到闪存中、则需要将引导模式更改为 QSPI 以从该介质进行引导。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash