This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:如何更改 BSL I2C 从器件地址?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309345/mspm0l1306-q1-how-to-change-the-bsl-i2c-slave-address

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 Champs:

您能否详细说明一下 通过 SWD 更改 BSL I2C 从器件地址的过程?

谢谢。
史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果您使用的是默认 BSL I2C 接口、则可以在此处进行更改:

    您还可以使用 SysConfig 生成修改:

    B.R.

    萨尔