This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:IBIS 型号's USB 为 NC

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304688/am2434-ibis-model-s-usb-is-nc

器件型号:AM2434

大家好、

客户规划了仿真、因为 他们将使用 AM2434 USB。 在 AM2434的 IBIS 模型中、USB 为 NC、客户只能在仿真工具中将其设置为输入。 如果他们将此引脚用作驱动器、正确的引脚设置是什么?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这件事、几天后会与您联系。 我们目前尚未在 AM243x 上发布用于 USB2的 IBIS AMI 模型。

    您能否确认您是否使用 AM243 ALX 封装?

    谢谢!

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita 您好、

    是的、ALX。 有任何更新?

    使用 USB2通信时、客户此时如何设置?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San:

    我们在这方面取得了一些进展、但正在等待目前不在办公室的工程师提供一些意见。 一旦他们在1月2日之后返回、我们应该能够提供一些内容。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San:

    非常感谢您对本主题的耐心倾听。

    我将提供一个 zip 文件、其中包含两个元素。 一个是包含用于 AM243的 USB2.0 IP 的 IBIS-AMI 模型软件包的安装程序。 最初在另一个 AM6x 器件下发布、但适用于 AM243。 另一个文件是 AM243 ALX 的 USB 封装模型。 这些技术的结合使用应该能够让客户模拟 AM243 ALX 的 USB2模块。

    e2e.ti.com/.../AM243_5F00_USB2_5F00_IBIS_5F00_AMI.zip

    SPMA765 zip 文件包含适用于 IBIS-AMI 模型的安装程序。 如果 安装时使用默认路径、则 IBIS 模型将位于 C:\Program Files (x86)\SPRM765-1.0\source_models\AMI_models\USB2\IBIS 下

    s4p 文件是 USB 封装模型。

    我们希望将这些技术整合到一个软件包中、以便 TI.com 继续向前发展。

    如果客户在使用这些时遇到任何问题、请告知我们、以便我们帮助解决这些问题。

    此致、

    拉尔夫·雅各比