This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
我正在尝试在我们自己的 PCB 上从 eMMC 重新启动 AM2432B ALV。
它在上电时最初从 eMMC 进行冷启动、但当从应用程序内调用复位时、最终在 ROM 和 UART 备份引导中完成。
我正在 R5上运行 Hello World (AM243x nortos)示例、并在几次打印"Hello World"后添加了对 SOC_generateSwarmResetMainDomain 的调用。 我还尝试了调用 SOC_generateSwPORResetMainDomain。 复位调用后没有 UART 输出。 当 UART 被启用为备份引导选项时、它表示("...CCCCCCCC...") 在进行复位调用大约12秒后进行 UART 引导。
我正在使用的 sbl 是 mcu_plus_SDK_am243x_09_01_00_41 SDK (和 CCS 12.5)中的 sbl_eMMC_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例。 我所做的修改
SysConfig:
- EMMCAppImageOffset 位于0x200000而不是0x800000
- disableAppImageAuth 设置为 true (在 syscfg 编辑器中检查了"禁用应用映像的身份验证")如果没有此更改、则应用程序完全不会加载。
在重新启动调用之后、它似乎在引导 ROM 中结束、其地址为
418019ec:E320F003 wfi
418019f0:F10801C0 cpsie aif
418019f4:E2800000添加 r0、r0、#0
但根据技术参考手册(spruim2c.pdf Rev. 1.0) p.1862、我希望它在热复位时不能进入 ROM。
是否可以获取(公共部分) ROM 引导加载程序源代码?
是否有任何文档介绍如何使用从0x701B_D000开始的 ROM 日志、或者这仍然只是 TI 内部日志?
我正在刷写偏移量为0x0的 eMMC SBL
--file=sbl_emc.debug.hs.tiimage --operation=flash-eMMC --flash-offset=0x0
和偏移量0x200000处的应用(这与 eMMC SBL 示例中的0x800000不同)
--file=hello_world_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs --operation=flash-emc --flash-offset=0x200000
这是我的 UART 输出。 (为什么引导介质未定义且映像大小为0?)
DMSC 固件版本9.1.6-- v09.01.06 (Kool Koala)
DMSC 固件版本0x9
DMSC ABI 版本3.1
[bootloader_profile]引导介质:未定义
[bootloader_profile]引导映像大小:0 KB
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores Present : r5f0-0
[引导加载程序配置文件] SYSFW init : 12465us
[引导加载程序配置文件] System_init : 348837us
[引导加载程序配置文件] Drivers_open : 20360us
[Bootloader profile] Board_driversOpen : 0us
[引导加载程序配置文件] Sciclient 获取版本: 10033us
[引导加载程序配置文件] CPU 负载:44795us
[Bootloader_profile] SBL 总耗时: 436955us
图像加载已完成,正在切换到应用程序...
世界、您好!
世界、您好! >1<
世界、您好! >2<
世界、您好! >3<
立即重置...
02000000011a0000616d363478000000000048534653000
002000000020002a6000000000000b018658ad99dc903c8c9bf
b27b12751099920a042ad1dFeatures7b7ba57369f15546de285edde
6a7b39a8bdc40a27b237f8fb1e57f245e80b929c1e28b024aa2
ecc6ad0bc40b0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000076d835ba0de64dd82d1bc
01da4cb47b78a7259cfdf4f5e8c2bee821c6a0b3e56CCCCCC
请告诉我缺少什么。
谢谢!
马丁
我注意到我的帖子中有一个错误。
用于刷写 eMMC SBL 的闪存写入器脚本行的内容应为
-- file=sbl_emc.Debug.hs _fs .tiimage --operation=flash-eMMC --flash-offset=0x0