请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC3301我想请您提供一些关于韩国网站 conntact point 的信息。
超过500万像素 ISP 处理+粉末管理 PMIC 和电池充电+ BLE 和 WIFI 解决方案、我需要。 首先,我想知道在韩国讨论这个平台的联络点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否在寻找基于 MCU 或 Linux 的解决方案?
我们可以提供近期发布的 CC3301、它是一款 Wi-Fi + BLE 配套 IC、可以连接到 AM62: https://www.ti.com/product/CC3301等 Linux 处理器。
或者、您是否在寻找一款运行 FreeRTOS 且基于 MCU 的产品? 虽然它不提供 BLE、但它包含 Wi-Fi。 请查看 CC3235: https://www.ti.com/product/CC3235SF
请告诉我您具体在无线领域需要什么。