This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:用于驱动控制电路的 DAC 输出

Guru**** 2431520 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308663/mspm0l1306-dac-output-to-drive-a-control-circuit

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您能建议 MCU 上的 DAC 输出吗? MSPM0L1306 来 驱动控制电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepkumar、您好!

    您能否提供有关控制电路的一些详细信息?  

    它取决于电路的驱动电流或电压要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高伯克先生,

    使用 DAC 驱动电流控制电路。

    目前已将 DAC 配置为引脚编号12的 PA16/A8。 您能否分享您对配置为 DAC 电流控制用途的引脚 NO12的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pradeepkumar、您好!

    MSPM0 L 系列没有独立的 DAC 模块、因此我们需要输出 COMP。 频谱密度。 PA16可以配置为 OPA1_OUT 、所以我认为没关系。 您可以在数据表或 SysConfig 中确认引脚配置。

    您可以参考以下 SDK 示例:

    OPA 方框图、供参考:

    此致,

    皮克尔