您好!
我很难让 tcpEcho_EK_TM4C129EXL_TI 示例开箱即用。 我正在使用 Tftpd64在我的 Windows 11 PC 上创建 DHCP 服务器。 此操作有效,并为开发套件分配 IP 地址192.68.56.2。
现在、这里是停止工作的地方。 我使用 Windows 命令提示符运行 tcpSendReceive 可执行文件。 我给出的命令是:tcpSendReceive 192.168.56.2 1000 1 -s100。 这每次都超时。
(请注意、我在 Virtual Box 上有一个 Ubuntu 版本、并尝试通过 Linux 运行、但这样也不起作用)。
有人能建议一个可以测试此示例的设置吗? 我想将此示例用作我的开发项目的起点、但必须先验证其功能。
谢谢!