This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:有关 AM243原理图的一些问题

Guru**** 2414260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307159/am2434-some-questions-about-am243-schematic

器件型号:AM2434

大家好!

我对 AM243x 原理图有几个问题、您能帮助回答一下吗?

  1. USB0_VBUS 引脚要求 VBUS 电压按比例降低。 我的客户在跟踪  LP 中的确切电路时遇到问题、因此他们使用的是自己的电路。 缩放的信号有什么要求? 。 我的客户是否必须参考任何比例?
  2. 数据表提到了在不使用 MMC0时 MMC0引脚的连接要求、该要求是否 也适用于 MCC1? (以及 I2C0、I2C1)
  3. 数据表中推荐了晶体电路、但 LP 使用了不同的设计。 通过缓冲器连接到器件的晶体输出。 客户遵循 LP 设计、但在移除了 CLK 缓冲器的情况下、晶体输出通过33Ohm-12pF RC 滤波器连接到器件、这可以吗?
  4. 此器件有一种上电序列、MCU_PORz 是最后一个设置为高电平的序列。 通过简化 RC 来延迟 MCU_PORz 高电平信号(来自1v8电源轨)来实现这一点是否可以? 如果是、该引脚的阈值是多少?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    1. USB0_VBUS 引脚要求 VBUS 电压按比例降低。 我的客户在跟踪 LP 中的确切电路时遇到问题、因此他们使用的是自己的电路。 缩放的信号有什么要求? 。 我的客户是否必须参考任何比例?
      1. USB0_VBUS 的最大电压如所示 第7.4节 AM243x 数据表的(建议运行条件) 为3.465V
      2. 建议的缩放比可以在中找到 第9.2.4节、图9-5 有一些限制和
      1.  
      2.     
      1.  
      1.   
      2.    

    注意事项 数据表提到了在不使用 MMC0时 MMC0引脚的连接要求、该要求是否也适用于 MCC1? (以及 I2C0、I2C1) 请参阅 AM243x 数据表 表6-86 对于 ALV 封装引脚连接要求、 表6-87 对于 ALX 封装引脚连接要求-不同封装的要求各不相同 MMC0引脚的连接要求仅适用于 ALV AM243x MCU 封装。 此要求不适用于 MMC1外设。 MMC1引脚可视为 GPIO、且可以在未使用时保持 NC ALV 封装上的 I2C0外设引脚有以下要求( 表6-86 ) ALX 封装上的 I2C0外设引脚有以下要求( 表6-87 ) 如果未使用、ALV 和 ALX 封装上的 I2C1外设引脚可视为 GPIO (NC) 数据表中推荐了晶体电路、但 LP 使用了不同的设计。 通过缓冲器连接到器件的晶体输出。 客户遵循 LP 设计、但在移除了 CLK 缓冲器的情况下、晶体输出通过33Ohm-12pF RC 滤波器连接到器件、这可以吗? 虽然这不是 TI 建议的、但该设计是合理的。 TI 不能保证此设计能够正确运行、客户自行验证其功能是否正常。 此器件有一种上电序列、MCU_PORz 是最后一个设置为高电平的序列。 通过简化 RC 来延迟 MCU_PORz 高电平信号(来自1v8电源轨)来实现这一点是否可以? 如果是、该引脚的阈值是多少? 只要它满足中的 MCU_PORz 时序要求、就可以实现此目的。 表7-5 有一些限制和注意事项 MCU_PORz 引脚的阈值可在 AM243x 数据表中找到 第7.1节 (绝对最大额定值)- 3.63V 此致、 布伦南