请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 大家好!
我对 AM243x 原理图有几个问题、您能帮助回答一下吗?
- USB0_VBUS 引脚要求 VBUS 电压按比例降低。 我的客户在跟踪 LP 中的确切电路时遇到问题、因此他们使用的是自己的电路。 缩放的信号有什么要求? 。 我的客户是否必须参考任何比例?
- 数据表提到了在不使用 MMC0时 MMC0引脚的连接要求、该要求是否 也适用于 MCC1? (以及 I2C0、I2C1)
- 数据表中推荐了晶体电路、但 LP 使用了不同的设计。 通过缓冲器连接到器件的晶体输出。 客户遵循 LP 设计、但在移除了 CLK 缓冲器的情况下、晶体输出通过33Ohm-12pF RC 滤波器连接到器件、这可以吗?
- 此器件有一种上电序列、MCU_PORz 是最后一个设置为高电平的序列。 通过简化 RC 来延迟 MCU_PORz 高电平信号(来自1v8电源轨)来实现这一点是否可以? 如果是、该引脚的阈值是多少?
谢谢。
挂起。