This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS100:CCS 选择功能

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308530/xds100-ccs-select-function

我有用于 TDA4X 和 DRA8X EVM 板的 J721EXCP01EVM

选择哪个项目>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来你在使用 CCS Theia。

    Unknown 说:
    我有适用于 TDA4X 和 DRA8X EVM 板的 J721EXCP01EVM

    CCS Theia 尚不支持这些器件。

    您将需要使用 CCS Eclipse:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    谢谢