This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:关于 IC 封装的焊盘尺寸。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307165/am2632-q1-regarding-the-land-dimension-of-the-ic-package

器件型号:AM2632-Q1

您好、专家级。

请告诉我 IC 封装侧焊盘尺寸的容差。
我想确认我们的印刷电路板的焊盘尺寸是与 IC 封装侧的尺寸相同、包括容差、还是接近值。

此致、

俞佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于专家因假期不在办公室、因此预计回复会延迟。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Sato:

    我们在AM263x 封装详细信息文档的示例电路板布局页面(www.ti.com/.../mpbga29a.pdf)中建议 PCB 的焊盘(焊盘)尺寸。 其中将提供针对 AM263x 建议的焊盘尺寸的详细信息。 该文档还提供了建议的焊锡膏尺寸。

    通过单击 AM263x 产品页面 CAD/CAE 符号部分中的以上链接或 NFBGA (ZCZ)链接、可找到此文档

    希望这可以解答您的疑问。

    谢谢。

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejas:

    我希望您能及时作出响应。

    我们已阅读应用手册 SPRAA99C 并希望验证这一点。

    我们需要检查焊球的平衡是否在 PCB 的焊盘直径容差的正端和 IC 封装侧的焊盘直径容差的负端(或反向组合)的组合中受到干扰。

    此致、

    俞佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Sato:

    请给我们一些时间来了解有关此问题的详细信息。 我可能在下周就会有一个答案。

    谢谢。
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM263x 数据表中的该图 显示了 BGA 焊球尺寸、其定义为0.45mm 和0.55mm 之间:

    数据表的下一页显示了 PCB 侧焊盘布局、并包括建议的焊盘尺寸和阻焊层开孔:

    最好是在阻焊层中使用0.5mm 开口的0.4mm 非阻焊层限定焊盘。  这允许焊料沿着 PCB 上的焊盘侧面向下流动、从而使焊料和焊盘之间的物理依从性更好。

    我们在数据表中未指定封装侧焊盘尺寸、但对于 AM263、阻焊开口为0.45mm。  虽然封装上的焊盘稍大、但这会因 PCB 焊盘是定义为焊料在 PCB 焊盘侧面周围流动时的非阻焊层而有所偏移。  即使如此、焊盘尺寸的比率也是0.4mm 到0.45mm、即~0.89、仍然非常接近1、正如您提到的 SPRAA99应用手册所建议的那样。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对上一篇文章进行了更正、显示的第一张图片实际上是焊球尺寸、而不是封装焊盘尺寸。  AM263的封装焊盘尺寸为0.45mm。

    谢谢。
    迈克