This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227的 nTRST 引脚

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308474/tms570ls1227-ntrst-pin-for-tms570ls1227

器件型号:TMS570LS1227

大家好、我想知道如果 U58组件意外损坏、导致其输出达到逻辑高电平、将会发生什么情况。 由于 nTRST 信号将变为高电平、TMS570LS1227是否复位?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    Unknown 说:
    嗨、我想知道如果 U58组件意外损坏而导致其输出达到高逻辑电平、将会发生什么情况。 由于 nTRST 信号将变为高电平、TMS570LS1227是否会复位?

    它不会像 nPORRST 一样复位整个 SoC、但会复位控制器的 TAP (测试访问端口)并将控制器置于已知状态。

    但由于这是一个 低电平有效信号(nTRST)、因此该信号的低电平将重置控制器的抽头、而不是逻辑高电平。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的回复、但在了解到只有控制器抽头才会复位后、我不明白您是否告诉我、我在 U58缓冲器之前插入的下拉电阻是否正确。 我看到当 nTRST 为0时、您处于功能模式、而当 nTRST 为1时、您处于测试/调试模式。 最后、我确信 nTRST 信号必须处于下拉状态。

    谢谢  

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    您刚好在 nTRST 附近、它应该只为下拉电阻器。

    (+) TMS570LS3137:TMS570LS3137 JTAG 连接失败-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagdish。