This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:可以使用 PWM 发生器吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307050/mspm0c1104-could-pwm-generator

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1103

您好、支持团队

关于 MSPM0C1103或 MSPM01104接收到低电平信号时、是否可以使用 PWM 发生器?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    您是说您是否希望 MCU 根据输入电平信号输出 PWM?

    如果是、则  MSPM0C1103/4适用于该情况。 该设备具有用于输出 PWM 的计时器、您可以在代码中实现该函数。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、于浩

    我们是否有适用于 MSPM0C1103的汽车器件?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我们将在2024年提供适用于 MSPM0C1103的汽车器件。  

    谢谢。

    于浩