This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305527/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

我们确实收到了客户投诉、因为最终装置由于 IC -->  TM4C123GH6PM CANL 和 CANL 没有响应、无法控制电机的开启和关闭。  

这里的目的是澄清、因为在我们的功能测试通过了(CANH 和 CANL 为功能)、但客户终端客户使用了它、但未通过。  

我们的团队检查了 A-B-A 棉签、可以看到故障来自 TM4C123GH6PM。  

我们希望 TI 团队在元件级提供帮助、例如哪些引线键合断开或会烧坏导致 IC 功能多路复用。  

我们希望请求 TI 团队在 IC 级别提供帮助以进行分析、从而我们可以与我的客户结束。  

感谢您的团队帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请详细说明 CAN 操作有什么问题? 请记住、MCU 不会产生 CANL 和 CANL。 CANL 和 CANH 是收发器生成的差分信号。 MCU 仅生成数字 CANRX 和 CANTX 信号。 请在示波器或逻辑分析仪上捕获 CANRX 和 CANTX 信号。  

     此外、您的 ABA 交换测试具体是什么?

     -您是否用已知良好的 MCU 替换了可疑的 MCU 并验证良好的 MCU 是否在可疑的板上继续工作

     -您是否将可疑的 MCU 放在已知良好的 PCB 板上,并验证已知良好的板是否不再与可疑的 MCU 一起工作。  

     -您是否能够确认它不是 CAN 收发器的问题? 您是否针对 CAN 收发器 IC 完成了相同的 ABA 交换测试、以确认问题与 CAN 收发器无关?

     -您是否已验证 PCB 板上的焊接是否良好?

     - MCU 是否与收发器位于同一电路板上? 如果它们不在同一电路板上、并且是通过连接器连接的、那么您是否有适当的二极管保护来避免瞬态和过压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    感谢您的答复。  

    我回答的问题如下:  

    -此外,你的 ABA 交换测试是什么?

    回答:我将使用生产测试通过 PCBA 并与客户返回板部件  TM4C123GH6PM 互换。  

    我可以发现 IC TM4C123GH6PM 之后出现了此故障。 Pass PCBA 将变为 PASS、Pass PCBA 将变为 Fail、并出现客户发出的相同故障症状。  

     -您是否用已知良好的 MCU 替换了可疑的 MCU 并验证良好的 MCU 是否在可疑的板上继续工作

    回答:是的。 按照上面提到的 A-B-A 交换、我可以通过 IC  TM4C123GH6PM 确认故障。  

     -您是否将可疑的 MCU 放在已知良好的 PCB 板上,并验证已知良好的板是否不再与可疑的 MCU 一起工作。  

    回答:是的。 遵循上面提到的 A-B-A 交换。  

     -您是否能够确认它不是 CAN 收发器的问题? 您是否针对 CAN 收发器 IC 完成了相同的 ABA 交换测试、以确认问题与 CAN 收发器无关?

    回答: 是的。 遵循上面提到的 A-B-A 交换。

    PCBA 从客户现场返回并通过我们的生产功能测试。 我们已检查了 MCU 为 IC 提供的电源、并且所有电压均正常。 只有当向 CAN Rx 发送命令时、才无法从 CAN Tx 获取结果。  

     -您是否已验证 PCB 板上的焊接是否良好?

    回答:此电路板是客户现场返回。 我们确实在生产中进行了功能测试、并通过了 PCBA 测试、然后我们发货给客户。  

    收到客户的消息时、我对焊料进行了20次目视检查、检查结果符合 IPC610标准。   

     - MCU 是否与收发器位于同一电路板上? 如果它们不在同一电路板上、并且是通过连接器连接的、那么您是否有适当的二极管保护来避免瞬态和过压?

    答案:收发器和接收器由其他 PCBA 连接。 收发器和接收器是我们功能测试仪的一部分。 因此在重新测试期间、我将使用相同的收发器和接收器。 从我的 A-B-A 测试中、我可以通过 IC TM4C123GH6PM 确认故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供详细信息。 ABA 交换测试可实现 MCU IC。  

     您从何处购买产品?   由于我们不会在 e2e 论坛上直接处理产品退货事宜、您能否按照此链接 www.ti.com/.../customer-returns.html 中概述的客户退货流程进行操作、具体取决于产品购买地点。  

    https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp