This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:不使用 VPP (电子保险丝)时该怎么办

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307349/am2634-q1-what-to-do-when-vpp-e-fuse-is-not-used

器件型号:AM2634-Q1

不使用 VPP (电子保险丝)时该怎么做

如果未使用 VPP (电子保险丝)、则应对 VPP 引脚执行以下哪三项操作?

1.通过0.1uF 电容器连接到 GND
2.悬空
3.请给我们详细介绍。


日本备忘录

VPP(电子保险丝)の未使用時の処置

VPP(电子保险丝)を使わない場合、VPPピンは次の3つのうちどのような処置をすればよいでしょうか?

1. 0.1uFのコンデンサを介してGNDに接続
2.浮かせる
3.その他、具体的に教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于因假日而延迟响应、我们深表歉意。

    如果 AM263x 不需要 VPP、您可以将其悬空(列出了选项2)。  您可以在 该表中的 AM263x 数据表第7.9节"一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规格"中看到该内容。  VPP 的行、在正常操作(非 OTP 编程)期间显示 VPP 可以"无连接"。

    谢谢。
    迈克