This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mspm0g3507问题

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307961/mspm0g3507-issue

Cortex_M0P:autorun:目标没有运行,因为断点不能被设定:_JobHardwareBreakpoint:::arm_debug_v6M_bpu_add_breakpoint: fpb:所有的资源都在使用中。[22062]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RU

    在某些函数中不支持断点。

    此外、还有断点编号限制。

    您可以在要添加断点的行后添加"_ BKPT (0);"。

        /* Default: LED1 and LED3 ON, LED2 OFF */
        DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN);
        //Debug will stop at here:
        __BKPT(0);
        DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN |
                                            GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN |
                                            GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);

    此致、

    赫利克