This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:MCU 无法输入主代码

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307927/mspm0l1106-mcu-could-not-enter-main-code

器件型号:MSPM0L1106

当我拔下调试端口时、MCU 将在10秒后关断。(MCU 将在待机10秒时释放锁存电源)

然后我按唤醒按钮、 LDO 会为 MCU VDD 提供3.3V 电压。 但 MCU 无法转到主代码、它似乎转到了引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChougYong:

    您能否将 PA18连接到 GND 并试用一下?

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图中、我们将 PA18连接到 GND。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChougYong:

    Unknown 说:
    当我拔下调试端口时、MCU 将在10秒后关机。(MCU 将在待机10秒时释放锁存电源)

    请选择低功耗模式-睡眠模式、并尝试在 使用不当的情况下、这是否是同一个问题。

    下图,我们已将 PA18连接到 GND。 谢谢。

    您是否能够在唤醒器件时检查并共享 VCC 和 PA18电压的波形。

    B.R.

    萨尔