请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1106 当我拔下调试端口时、MCU 将在10秒后关断。(MCU 将在待机10秒时释放锁存电源)
然后我按唤醒按钮、 LDO 会为 MCU VDD 提供3.3V 电压。 但 MCU 无法转到主代码、它似乎转到了引导加载程序。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我拔下调试端口时、MCU 将在10秒后关断。(MCU 将在待机10秒时释放锁存电源)
然后我按唤醒按钮、 LDO 会为 MCU VDD 提供3.3V 电压。 但 MCU 无法转到主代码、它似乎转到了引导加载程序。

尊敬的 ChougYong:
Unknown 说:当我拔下调试端口时、MCU 将在10秒后关机。(MCU 将在待机10秒时释放锁存电源)
请选择低功耗模式-睡眠模式、并尝试在 使用不当的情况下、这是否是同一个问题。
下图,我们已将 PA18连接到 GND。 谢谢。
您是否能够在唤醒器件时检查并共享 VCC 和 PA18电压的波形。
B.R.
萨尔