This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:设置 ROV 标签

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305164/msp432e401y-set-rov-labels

器件型号:MSP432E401Y

如何在 ROV 中显示线程、邮箱和信标的标签?

各种线程中描述的方法对我来说都不起作用:

  1. params.instance->name ="mytask";
  2. const char task[7]="mytask"(在模块级别)
    params.instance->name ="mytask";
  3. char *任务;
    任务= malloc (7);
    sprintf (任务、"mytask");
    params.instance->name ="mytask";

谢谢。此

致、 彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

     很抱歉耽误你的时间。 E2E 论坛昨天经常出现问题。 从 ROV 中可以看出、任务函数名称将显示在 CallStacks 选项卡中。 我在"Basic"选项卡中没有看到它。 我不是工具链专家、无法回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

     很抱歉耽误你的时间。 E2E 论坛昨天经常出现问题。 从 ROV 中可以看出、任务函数名称将显示在 CallStacks 选项卡中。 我在"Basic"选项卡中没有看到它。 我不是工具链专家、无法回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    你是对的、对于那些你可以使用函数名称的任务、但是对于信标或邮箱、这种方法要困难得多。 如果您将这一问题转给工具链/CCS 专家、他们可能会有所帮助。

    此致
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     我已将您的问题转发给 CCS 专家。 遗憾的是、他们 认为这更多的是 BIOS 配置问题、无法提供帮助。 我不知道这是否仅仅是它的样子-这意味着没有方法可以将标签附加到 ROV 显示屏上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    就是它: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/252026/named-instances-no-longer-working

    在 cfg 文件中、您需要
    Task.common$.namedInstance =真;
    Semaphore.common$.namedInstance =真;
    Mailbox.common$.namedInstance =真;
    可满足您的所有需求。

    此致
    彼得