This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:更新了用于 Hercules 器件套件的 TCP/IP 服务器应用

Guru**** 2553620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306571/tms570ls3137-updated-tcp-ip-server-application-for-hercules-device-kit

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在尝试使用 HDK 构建 TCP/IP 服务器。 但我查看了许多示例代码和应用文档、却无法做到这一点。  是否有任何更新的源代码或文档介绍了 lwIP 库的相关步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ceyhun:

    很抱歉响应出现延迟、我上周休假了。

    我们没有任何 TCP/IP 服务器的具体示例、但只有 LWIP 演示和 Active webserver 演示示示示例代码。

    您可以在以下链接中找到它们:
    6.1.项目0 - Hercules 安全 MCU 文档

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。