This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HOLT3593接收器 FIFO 覆盖状态

Guru**** 2428030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307208/tms570lc4357-holt3593-receiver-fifo-overwrite-status

器件型号:TMS570LC4357

我使用的是集成的 hi3593。 如何检测接收器 FIFO 中的覆盖状态? 我检查了数据表、但没有看到关于覆盖的标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    实际上、这个问题应该需要由 Hi3593供应商回答、因为它与我们的 TMS570LC4357控制器无关。

    但在浏览完 HI-3593数据表后、我明白了这一点、

    "发送状态寄存器"中的 TFFULL 标志将显示 FIFO 已满状态、如果设置该位、则进一步写入 FIFO 的尝试将被忽略。 这意味着不会发生覆盖、只有在传输现有 FIFO 数据后才会接受下一个数据。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。