This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MibSPI's 寄存器 TGxCTRL 的含义。 PRST (位29)

Guru**** 2428030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306183/tms570lc4357-the-meaning-of-mibspi-s-register-tgxctrl-prst-bit29

器件型号:TMS570LC4357

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spnu563a/spnu563a.pdf P1583

当该位为0时、传输优先。  因为该位与电平触发信号有关。 如果传输继续、将始终触发电平信号。

请澄清一下。

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

     我们所有这些器件的专家将在27日之前休假、因此我们很抱歉、我们要到下周后半月才能提供答案。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    很抱歉响应出现延迟、我上周休假了。

    Unknown 说:
    当它为0时、传输优先。  因为该位与电平触发信号有关。 如果传输继续,将始终触发电平信号。

    是的、您答对了、

    如果该位为0、则表示正在进行的传输具有比新的触发传输更高的优先级、但如果该位为1、则新的触发传输具有比正在进行的传输更高的优先级。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。