This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:BQ79600EVM 和 BQ79616EVM 的 SPI 示例代码

Guru**** 2928780 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306378/tms570lc4357-spi-example-code-for-bq79600evm-and-bq79616evm

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: BQ79600-Q1

在哪里可以找到示例 UART 代码和

与此一起使用的 BQ79600EVM 和79616EVM 电路板的示例 SPI 代码  

LAUNCHXL2-TMS570LC4357 LaunchPad。

此致、

埃里克·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我已为所请求的材料提供 mySecure 访问权限。 您应该能够在~1小时内查看材料(一旦系统刷新)。 如果您有任何其他问题、请打开新的 E2E 主题帖。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您有"TMS570LC4357"的示例代码吗?

    此致、

    埃里克·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请求的示例代码应位于"BQ79600-Q1_development"和"BQ7X61X-Q1_development" mySecure 文件夹中、您可以对这两个文件夹进行访问。

    您可以在上述 mySecure 文件夹的这些部分中找到代码、请参考以下内容:

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    抱歉、只有 LS1224、且没有 LC4357的示例代码。

    此致、

    埃里克·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您需要移植示例代码、以便与 LC4357兼容。 如果您为此需要更多支持、请创建新的 E2E 主题、我们的团队可能能够提供进一步的帮助。

    此致、

    朱莉娅·路易斯