This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:代码烧录要求确认

Guru**** 2515920 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1307517/tm4c1290ncpdt-code-burning-requirement-confirm

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

团队成员:

客户希望 确认对此器件器件进行编程是否有任何要求?
我还想问、第二次编程之间的间隔是否有特殊的时间限制。 是否可以在首次编程失败后立即执行第二次编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

     编程之间未指定等待时间的时序。 我想您使用的是 Uniflash 或 CCS 等闪存编程器、对吗?