This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:桌面版本 SysConfig 无法启动(exe 文件不存在)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300410/sysconfig-desktop-version-sysconfig-does-not-start-the-exe-file-does-not-exist

器件型号:SysConfig

尊敬的专家:

我的客户遇到了一个问题、即仅安装 SysConfig 后、该应用程序的桌面版本无法启动(exe 文件不存在)。

问:是否有类似的情况? 另外、您能否告诉我是否有权变措施?

详细信息如下。
・与 IAR 协作需要桌面版本
・SysConfig_1.18.0
・Windows 10 Pro 22H2
-无法启动"C:\ti\sysconfig _1.18.0"中的"TI SysConfig (快捷方式)"
C:\ti\sysconfig_1.18.0\nw"中不・"nw.exe"
・可以使用 CCS/CCS Theia 中的 SysConfig

如果信息或确认信息不足、请指出。

最好的房间
o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此版本的 SysConfig 是如何下载和安装的? 是手动从下面的网站获得的吗?

    https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG/1.18.0.3266

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 他们多次尝试卸载和重新安装。
    (但是、我认为安装程序本身没有重新下载。)

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户能否提供根 SysConfig 文件夹和./nw 子文件夹的文件/文件夹内容? 可以进行以下屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    很抱歉,我的回复太迟了。

    这是客户的屏幕。

    显然他们能够在另一台 PC 上正常安装。

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个屏幕截图中缺少 nw.exe。 由于多次重新安装没有帮助、我想知道这是否是由于激进的防病毒软件隔离它造成的。 客户是否可以尝试暂时禁用任何防病毒软件、然后重新安装 Trey?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    谢谢你的答复。  我们来试试。

    此致、
    o h