This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:哪里是将 EEPROM 库正确添加到 CCS 的工作示例或说明

Guru**** 2445030 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306865/mspm0l1306-where-is-the-working-example-or-instructions-to-add-eeprom-lib-properly-to-ccs

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我找不到有关如何将 EEPROM 类型 A 正确添加到 code composer 的示例。

我在进行 API 调用时收到链接器错误

在 SysConfig 中是这样。

我也没有看到 CCS 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以在 SDK 中找到示例代码。 路径如下:

    谢谢。

    于浩