This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:是否有功能安全认证

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306343/mspm0c1104-whether-there-is-a-functional-safety-certification

器件型号:MSPM0C1104

您好,

您想知道该产品是否已通过工业功能安全认证? 如果有认证、可以达到什么等级? 是否支持 M0系列?

车辆规格产品支持哪种级别的功能安全?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我向我们的美国团队核实这一点、但可能会在晚些时候回复、因为我们在美国度假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自我们团队的反馈、表明我们到目前为止没有这样的认证。