主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、 SysConfig
是否可以使用其中一个 SDK 示例来配置 Launchpad、以便验证1uA 待机用例? 如果可以、可以分享一些关于从哪个示例开始以及如何执行此操作的指针吗?
我已经尝试了 SYSCTL driverlib 示例、但无法使待机电流低于~1mA。 我已经尝试断开所有外部引脚连接并将引脚配置为输出低电平。
我还想验证61nA 的关断电流。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以使用其中一个 SDK 示例来配置 Launchpad、以便验证1uA 待机用例? 如果可以、可以分享一些关于从哪个示例开始以及如何执行此操作的指针吗?
我已经尝试了 SYSCTL driverlib 示例、但无法使待机电流低于~1mA。 我已经尝试断开所有外部引脚连接并将引脚配置为输出低电平。
我还想验证61nA 的关断电流。
谢谢
您在下面尝试一下吗?
...\mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\sysctl_power_policy_sleep_to_standby
您可以在代码中注释睡眠模式、并使其保持在待机模式。 我以前已经测试过它、电流接近1uA。 请使用最新的 CCS 和 SDK 版本。 您可以移除除用于轮询 PA18的 J11以外的所有跳线、以避免器件在加电时进入 BSL 模式。 您可以在此处查看您测试的电路板图片、
加里干得好! 谢谢! 我在该示例的 main ()开头的第39行后面添加了下面的代码、测量值为~1.3uA、这对我来说已经足够了。
DL_SYSCTL_setPowerPolicySTANDBY0();
__WFE();
在我之前的测试中、我犯了一些新人错误- 我想我在这种低功耗模式的东西上有点生锈。 如果它对其他人有帮助、我将在下面列出这些内容: