This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:MSP-EXP432E401Y

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306670/msp-exp432e401y-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y

MSP-EXP432E401Y 启动套件的温度范围是多少? 我想知道它是否在-20C - 85C 的温度范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不指定 LaunchPad 的温度范围。 它们是评估模块、旨在室温下使用。  

    由于这些电路板设计用于室温环境下进行评估、而不用于最终产品、因此我们并未在设计或构建具有扩展温度范围的电路板。  即使电路板上的所有组件的额定值都处于一定的范围内、我们也不能保证电路板或制造产品的额定值处于相同的范围内。

    有鉴于此、我们建议您在室温下使用 LaunchPad。