请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好、专家!
关于 CPU 寄存器读取延迟得到改进、相关的 e2e 文章介绍了将 在 MCU+ SDK 09.01.00中修复该问题。
AM2434:如果可能、减少 FSI 寄存器读/写延迟-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
然后、 发布了 MCU+ SDK 09.01.00。 但发行说明未描述改善读取延迟的相关信息。
因此、我想知道 CPU 寄存器读取延迟在 MCU+ SDK 09.01.00中是否有所改善。 是否解决了相关的 JIRA 票证并 将 其合并到 MCU+ SDK 09.01.00?
如果延迟得到改善、
MCU+SDK 09.01.00版本将减少多少延迟时间?
这种延迟改进是否会对 R5f 和 PRU 产生相同的影响?
此致
螺栓