This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何在 MCU+ SDK 09.01.00中提高寄存器读取延迟

Guru**** 2416400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306206/am2434-do-registers-read-latency-improve-in-mcu-sdk-09-01-00

器件型号:AM2434

您好、专家!

  关于  CPU 寄存器读取延迟得到改进、相关的 e2e 文章介绍了将 在 MCU+ SDK 09.01.00中修复该问题。

   AM2434:如果可能、减少 FSI 寄存器读/写延迟-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

  然后、 发布了 MCU+ SDK 09.01.00。 但发行说明未描述改善读取延迟的相关信息。

  因此、我想知道 CPU 寄存器读取延迟在 MCU+ SDK 09.01.00中是否有所改善。 是否解决了相关的 JIRA 票证并 将 其合并到 MCU+ SDK 09.01.00?

  如果延迟得到改善、

      MCU+SDK 09.01.00版本将减少多少延迟时间?

      这种延迟改进是否会对 R5f 和 PRU 产生相同的影响?

此致

螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Bolt:

    很遗憾、在查看 Jira 时、此修复程序已推至版本9.02、因此今天 v9.01不提供此修复程序。

    此致、

    拉尔夫·雅各比