This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:SOP 内部/软件配置

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304970/am2732-q1-sop-internal-software-configuration

器件型号:AM2732-Q1

您好!

我想知道是否可以通过将此引脚始终置于低电平(下拉)在内部管理 SOP[1]/E17 (代码/软件)?

在我的硬件中、这没有映射、我需要在内部将其配置为下拉。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请务必检查 SOP 表/默认 多路复用器模式和信号状态、在复位后按20/12恢复。

    此致、Shiv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高、E17引脚在复位被下拉后。 从 DS 中提取:

    因此、默认情况下、该引脚处于下拉状态(软件也可以进行配置、以备后续需要)。 希望这将澄清您的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    非常感谢您的回答