This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:当 PA6下拉时、组件的 Rdson 是多少?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305532/msp432e401y-what-is-the-rdson-of-the-component-when-the-pa6-is-pulled-down

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

谢谢阅读!

我的客户现在正在测试 MSP432E401Y 的 EVM 板、问题如下: 当 PA6下拉时、FET 的导通电阻是多少? FET 的 RDSon 内部呢?

我在数据表中看到有一个电流限制部分、这是否与 RDSon 相关?

我是说 Rdson、而不是上拉或下拉电阻。

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我们没有在 MSP432E 数据表上发布此信息、而且我也看不到我知道的任何其他 MCU 上的此类信息。 下面的应用手册可能对您的一些问题有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva771