主题中讨论的其他器件:AM2634
亲爱的香榭丽舍大街,
是否 有用于 MCAL 的稳定 PLL 值?
或者、MCALv9.0中的 PLL 设置是否有任何改进?
我的客户正在使用 MCAL v8.6.2、在高温条件下(85°C 腔室测试)面临引导失败问题、并发现 AM2634卡滞、因为 PLL 锁定失败、如下所示。
使用 MCU+SDK 中的 SBL 时不会出现问题。
MCAL 中的 MCU INIT 与 MCU+SDK 中的 SBL 之间的 PLL 设置值是否有差异?
客户检查 VDD_CPU 和时钟后、未发现任何问题。 因此、我们需要检查最佳/稳定 PLL 值。
请提供此方面的帮助。
谢谢、此致、
SI