This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ICSS-AM243X:采用 ICSS-EMAC、PRU-ICSS 驱动器且无工业以太网协议的器件 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304239/mcu-plus-sdk-am243x-device-without-industrial-ethernet-protocol-using-icss-emac-pru-icss-driver

器件型号:MCU-PLUS-SDK

你好


我们计划在没有工业以太网协议的情况下也可以运行我们的器件、因此两个以太网端口都应作为"正常"IP 端口(LWIP 堆栈)运行。


为此、我仍然想使用 ICSS-EMAC、PRU-ICSS 驱动程序、但还必须使用以太网协议。 如果我为此使用以太网 IP、是否会导致问题? 这似乎对我有用。
我将"PRUSS_INTC_INITDATA_IP"传递给 PRU-ICSS 驱动程序、并使用库"EtherNetIP_ADAPTER_MII_ICSS_fwhal.am243x.r5f.ti-arm-clang.release.lib"。


如果我只想在器件上运行 LWIP 堆栈、是否有适用于 PRU-ICSS 的固件(类似于"ethernetip_adapter_pru0_bin.h")?


感谢您的帮助、此致

塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabastian:

    Unknown 说:
    我们计划在没有工业以太网协议的情况下也可以运行我们的设备,因此两个以太网端口都应该作为"正常"IP 端口运行(LWIP 堆栈)。

    EIP 固件最接近标准交换机固件、因此将其用作正常 IP 端口不会有任何问题。 但我们不建议将 PRU ICSS 用于标准以太网、因为目标用例是用于工业以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    为此、我仍然想使用 ICSS-EMAC、PRU-ICSS 驱动程序、但还必须使用以太网协议。 如果我为此使用以太网 IP、是否会导致问题? 这似乎对我有用。
    我将"PRUSS_INTC_INITDATA_IP"传递给 PRU-ICSS 驱动程序、并使用库"EtherNetIP_ADAPTER_MII_ICSS_fwhal.am243x.r5f.ti-arm-clang.release.lib"。[/引号]

    我们不直接在 SDK 中支持此功能、但可以按预期工作。 几个问题:您是在使用 SDK 示例、还是开发此示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我只想在器件上运行 LWIP 堆栈,是否有适用于 PRU-ICSS 的固件(类似于"ethernetip_adapter_pru0_bin.h")?

    如前所述、我们尚不单独支持 PRU-ICSS 上的标准以太网应用。 我们将来有计划、但近期没有计划、请注意、当前驱动程序仅支持高达100米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:
    我们的器件通常使用工业以太网协议运行、但还应可以选择在没有以太网协议的情况下运行。 因此、我根据这一要求开发了它、使用了我已经拥有的器件、因此我没有使用示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后是很好的 Sebastian。 它应该能按预期工作。