This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:SEGGER 系统视图支持

Guru**** 2582415 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304494/lp-am243-segger-system-view-support

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

Q1) LP-AM243是否支持 SEGGER SystemView 来实时记录应用?  

Q2)如果不是、则推荐用于 LP-AM243实时记录的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadasivam:

    很遗憾、目前 AM243x 不支持 SEGGER 系统视图。

    不过、使用 CCS 的 AM243x 上支持类似的功能。 它是 Blackhawk XDS560v2系统跟踪(STM)仿真器

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果我们达到了预期的结果、会检查我们应用的仿真工具并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此图像中、我们应该使用 USB 到 TTL 转换器并且少量 API (ATT API)来处理实时记录。 基本上是我的应用- AM243电机控制 SDK 的示例代码)。 我需要 记录、 在 SysTick 期间如何处理/运行任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadasivam:

    系统跟踪使用不同的方法进行实时记录。 它通过 ARMRegistered系统跟踪宏单元(STM)。 请参阅 Lauterbach Trace32对 AM243x 的支持:

    此致、