Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1310、 SysConfig
您好
我一直在努力将 syscfg 文件集成到 code composer studio 中。 从教程和 TI 培训中、还应使用 SDK 中的示例生成 syscfg 文件。 当我使用 CC1352-Launchpad 打开示例时、我能够看到这一点、其中我打开了示例、并且有一个 syscfg 文件。
是否有关于为 CC1310生成将 syscfg 集成到工程中的清晰指南?是否存在 SDK 示例不生成 syscfg 文件的原因?
如有任何帮助,将不胜感激。