请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、
在 TMS570LC4357手册中、有以下关于2 N2HET 重新同步的功能。 如何配置主器件、以向从器件启动重新同步信号?
--
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 TMS570LC4357手册中、有以下关于2 N2HET 重新同步的功能。 如何配置主器件、以向从器件启动重新同步信号?
--
谢谢、此致
你好,耶鲁,
很简单、在两个 N2HET 实例中、只需在一个 N2HET 实例中设置 CMS 位、并且需要在其他 N2HET 实例中复位 CMS 位。 设置 CMS 位 N2HET 将作为一个主控并为将作为一个受控器件的复位 CMS 位 N2HET 实例提供同步信号。
此同步不需要其他外部连接或配置。 如果不想在两个实例之间同步、那么只需在两个 N2HET 中设置 CMS 位、两个都将像主控方一样工作并独立运行。
--
谢谢。此致、
Jagadish。