This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:N2HET 同步问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304642/tms570lc4357-n2het-synchronization-issue

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

在 TMS570LC4357手册中、有以下关于2 N2HET 重新同步的功能。 如何配置主器件、以向从器件启动重新同步信号?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我们已开始处理您的问题、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    很简单、在两个 N2HET 实例中、只需在一个 N2HET 实例中设置 CMS 位、并且需要在其他 N2HET 实例中复位 CMS 位。 设置 CMS 位 N2HET 将作为一个主控并为将作为一个受控器件的复位 CMS 位 N2HET 实例提供同步信号。

    此同步不需要其他外部连接或配置。 如果不想在两个实例之间同步、那么只需在两个 N2HET 中设置 CMS 位、两个都将像主控方一样工作并独立运行。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。