This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules-F021FLASHAPI:需要 f021闪存 API 库

Guru**** 2950880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305067/hercules-f021flashapi-f021-flash-api-library-is-required

器件型号:Hercules-F021FLASHAPI
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

大家好、我正在研究 UDS、并尝试使用 TMS570LS1224控制器中的闪存 API 来开发可重复编程服务的代码。 是否可以获得  F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib 源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya:

    F021闪存库的源代码是安全软件的一部分、因此需与 TI 签订有效的 NDA 才能共享。

    如果您的公司签订了 NDA、请通过私聊分享详细信息。

    --

    谢谢、此致(&R)、

    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!