您好!
我在汇编中编写了一个异常处理程序、它分支到异常之后。
在上下文中、数据中止作为启动自检例程的一部分生成。 在这些数据中止期间、 会发生以下事件之一、具体取决于_exception_handler_的位置:
- 成功分支到_exception_handle_。
- PC 不会分支到_exception_handler_、而是递增到下一条指令(phantomEntry)。 此时、调试工作变得不可预测(nRST 会导致重置为随机位置-不是0x0、"恢复"操作会导致"步进"操作等)
请注意在故障情况下捕获的以下屏幕截图。
A)抛出数据中止。

b) 在"汇编步骤进入"操作后、PC 递增到下一条指令、而不分支到_except_handle_。


记录的成功/失败案例如下所示:
| 异常处理程序_地址 | 测试结果 |
| 0x2FB98 | 失败 |
| 0x2FB9C | 失败 |
| 0x2FBA0 | 失败 |
| 0x2FC10 | 失败 |
| 0x2FC0C | 失败 |
| 0x2FC08 | 失败 |
| 0x2FC18 | 通过 |
| 0x2FC1C | 通过 |
| 0x2FC20 | 通过 |
| 0x2FC28 | 通过 |
| 0x2FC2C | 通过 |
| 0x2FC30 | 通过 |
| 0x2FC88 | 通过 |
| 0x30B08 | 通过 |
此外、我已经 通过内存浏览器以及输出.bin 文件在失败和成功情况下验证分支指令是正确的。
非常感谢您提供任何输入。
谢谢。
格雷森