This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:IT 在待机模式后可以完成编程和调试

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305014/mspm0l1306-it-can-t-burn-program-and-debug-after-standby-mode

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

我的客户在测试 MSPM0L1306的 EVM 时遇到问题。 他使芯片进入待机模式、然后无法烧录程序。 他使用 Keil 5.35版本且具有板载编程器。

错误窗口如下所示:  

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 按下 S1按钮、同时点击重置并在10秒内下载程序、可以解决该问题。