This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:该 MCU 上的 AES、RSA、ECC 或 Diffie-Hellman 算法的性能数据

Guru**** 2763415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303599/mspm0g1507-the-performance-data-of-aes-rsa-ecc-or-diffie-hellman-algorithm-on-this-mcu

器件型号:MSPM0G1507

大家好、  

我的客户正在评估 TI  MSPM0G1507SRGER、他们希望了解更多有关安全性的信息。

请帮助检查以下问题:

此 MCU 上的 AES、RSA、ECC 或 Diffie-Hellman 算法的性能数据。

每秒数据处理数:这是最常用的性能测量指标,通常用每秒加密或解密来表示,以元组(或其他数据单元)来表示。
加密/解密速度:对于算法、这意味着每秒钟可以完成多少个完整的加密或解密操作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于 AES、MSPM0G 器件确实有 AES 硬件加速器、我们可以从中了解到一些性能数据。

    (来源: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLAAE29#GUID-3E24BD8B-9BD4-4959-8E14-FBCDA4162536)

    不过、我不认为我们在软件中尝试过这种做法。 对于其他算法、我必须在内部与一些人进行核实、看看我们是否实施过这些算法、或者对它们进行了分析。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    与我们的安全专家交谈后,我们还没有对 Diffie-Hellman 进行基准测试的号码,即 RSA。

    对于80MHz 处的 ECC、我们对 NIST P-256的基准验证为取0.392秒、签名为取0.715秒。

    此致、
    布兰登·费舍尔