This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:自动化代码测试工具

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304126/am2434-automation-code-testing-tool

器件型号:AM2434

大家好!

我正在使用 AM243x Launchpad 进行包括 EtherCAT 在内的多种通信。

请推荐任何自动化代码测试工具。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayasurya:

    您能否添加更多有关您尝试测试哪些功能的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复、

    我们希望针对 EtherCAT、Profinet 和 RS485等工业协议进行单元测试、功能测试、集成测试、代码覆盖测试和一致性测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于功能测试、您可以使用 Codesys Master、Twin CAT 等、但请注意、只有相应的网站才提供试用许可证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于一致性测试、您可以使用每个协议支持的 CT 工具 EtehrCAT - EtherCAT CTT

    EIP CT 19/CT20、Profinet - Spirita。

    我强烈建议您浏览这些协议的网站、了解并阅读更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码覆盖测试

    对于代码覆盖、您可以使用像 Klockwork 这样的标准工具。