This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:电路板不再加电

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1301453/tmds243evm-board-does-not-power-up-anymore

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: AM2434

您好!

因此、某些 TMDSAM243-board 不再加电。

我昨天似乎损坏了我的电流、而前两个 LED 始终亮起。 但我一打开开关、所有 LED 都变为绿色、一秒钟后、只有之前的两个 LED 保持亮起。 我可以触发开关、但没有任何变化。 电路板好像没电了。 这也发生在我们的一些其他开发人员身上。 我们按照手册将所有内容逐一连接、但有时电路板仍会停止工作。

我们现在有4块损坏的 EVM 板。 我们如何防止 EVM 板损坏? 我昨天注意到、我只是没有完全插入电源连接器、但我无法想象这会如何损坏电路板。 此外、由于电路板不是那么便宜:是否有方法诊断和维修它们? 我们希望在最初的测试环境中使用这些电路板、但由于它们非常不可靠、因此对这一用途用处不大。 是否也有保修? 由于我们按照手册中所述执行了所有操作...

此致

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    很抱歉您遇到了多个板的问题。 我有几个问题可以帮助我尝试诊断问题:

    • TMDS243EVM 的哪个版本出现故障?  最新版本应为 PROC101 C 。 所有故障器件是否都是相同的版本?
    • 您提到您有两个 LED 仍在供电、这些 LED LD6和 LD24是吗?
    • 您能否探测 VMAIN 并确认它是12V?
    • 当您将 SW1转至 ON 位置时:
      • SW1的引脚2上的电压是多少? (应为~12V)
      • VIN_MON_PORz_3V3_PG 的电压是多少? 您可以探测 R578的任一侧以进行测量(其应为~3.3V)
    • 正在使用的交流/直流转换器的功率输出是多少?  不应超过12V/5A
    • 是否所有故障电路板都使用了同一个交流/直流转换器? 器件型号是什么?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix:

    此外、您能否确认在开关处于打开位置时是否连接了12V 电源、是否有任何损坏的电路板?  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Erik、

    • 修订版本是 PROC101C (005)
    • 它们是 LED6和24
    • 如果您是说它的12V 在背面的粗导线上为我提供了12V 的电压、
    • 引脚2在导通时提供12V 电压、在关断时提供0V 电压
    • R578具有0V 电压!
    • 交流/直流转换器是 GlobTek 12V 5A
    • 是的、它用于所有器件。 它是 GTM96600-6012-R3A

    如手册中所述、所有开关位置均已关闭。

    此致

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix:  

    根据您的观察、 LM5140QRWGTQ1器件出现故障。 EVM 不会受到进一步损坏、因此、如果您可以随意更换 LM5140QRWGTQ1器件、我们可以向您发送更换器件。 我已经联系当地现场团队。 请联系当地现场团队、以便我们 尽快发送替换件。  

    请注意:此故障几乎总是由电源开关处于 ON 位置时连接12V 交流/直流转换器时出现的大浪涌电流造成的。 在连接12V 交流/直流转换器之前、务必将开关置于关闭位置。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Erik、

    将来、我们会让同事知道电路板通电时、永远不要触碰电源连接器、因为在您的解释之后、我想至少对我来说就是这样的原因、因为电源连接器有点松、所以当我试着拧紧它时、 浪涌发生、因此 LM 损坏。

    此致

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik Friedel、

    AM2434 EVM 也存在同样的问题。 仍然有12V 电压、 TP18和 TP44为0V。 当开关打开时、12VPOWER 电源的交流电源可能出现故障。 我们会考虑电路板缺陷。 我们能做些什么? 不可能更换 LM5140 (QFN)。

    如何在将来限制浪涌电流?

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗里德里希:

    请联系客户支持、我们将继续解决您的电路板故障。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、TI 客户支持拒绝了该案例、因为它是通过 Mouser 购买的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗里德里希:  

    在这种情况下、请联系 Mouser 处理退货。 此 E2E 主题可用作返回的证据。

    此致、

    埃里克