This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLR-AM243X:MCU-PLUS-SDK 集成问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297173/mcu-plus-sdk-am243x-dlr-integration-issue

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMSysConfig

您好!

我需要您的帮助才能在 AM243X (TMDS243EVM)评估板上启动 DLR、请参阅以下说明:

 

测试1:在 TI 评估板(AM243x)上、带有 SDK 8.6.0.45 +"TI EIP 样本(MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45\SOURCE\INDUSTRIAL_COMM\EtherNetIP_ADAPTER)" => DLR 测试正常

测试2:在 TI 评估板(AM243x)上,SDK 8.6.0.45 +"TI ICSS_DLR "=>"dlrStruct" 未正确刷新(SMVariables.topology 保持在"线性"),DLR 节点似乎不能正常工作。

 

我添加了工业通信模块:

 

我们的项目将使用 ICSS_DLR.c…文件。  

为了初始化 DLR,我修改了文件"HSR_prp_main.c"以调用 eip_drvInit()+ eip_drvStart()。  

您能否看看"hsr_prp_main.c"是否有问题、您知道我们是否需要在 SysConfig 中为 DLR 配置一些特定参数?

 感谢您的帮助。
来自 Molex 的 Jean-Yves

e2e.ti.com/.../hsr_5F00_prp_5F00_main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    我已经完成了门票。  

    您能否按照此文件中提到的句柄初始化序列进行操作、并让我们知道这是否对您有效。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/hsr_5F00_prp_5F00_main.c.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:
    非常感谢您的答复。
    很遗憾、我们已经收到此文件、请尝试执行句柄初始化(请与我的 "HSR_prp_main.c"进行比较、以查看是否有问题)。
    谢谢
    让-伊夫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    由于一些内部承诺、我们无法重新解决这个问题、留出一些时间来解决这个问题、并在星期五之前回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们这里有一个更新、我们意识到固件的 DLR 中断由于缺少配置而无法到达 R5F、我们正在解决该问题、将在我们能够修复该问题后与您共享该项目(12月15日之前暂定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:
    好的、谢谢
    让-伊夫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已与 Daviel 共享修改后的项目。 他将很快与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:
    好消息
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:
    我已经集成了你的更改,现在它是很好的工作:-)
    DLR 已顺利启动、并且已正确安装 DLR 对象。
    感谢您的支持。
    让-伊夫斯